工具与软件:
问题:
(1) DSP 内的 DPLL 的精度是多少?
(2) CLKOUT 是否可能由于 DSP 中的内部缺陷而波动?
(3) CLKOUT 波动的原因是什么?
情况说明:
它使用 TMS320VC5507PGE。
从外部振荡器到 DSP 引脚13的输入16.384MHz (±10ppm)。
在 DSP 内部、时钟会乘以12、从而在196.608MHz 上运行。
(寄存器设置:PLL multi=24、PLL DIV=1)
我需要将196.608MHz 的1/6 16.384MHz 输出到 CLKOUT (引脚15)。
CLKOUT 的四个原型输出16.384MHz 中的三个。
一个输出16.356MHz。
当环境温度低于10°C 或高于30°C 时、输出16.384MHz。 在大约25°C 时、它变为16.356MHz。
- DSP 引脚上没有焊接缺陷。
外部振荡器稳定在16.384MHz。 波形没有问题。
- 1.6V DSC 电源的噪音与其它三个单元相同,所以没有问题。