This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:交换器问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443450/dra821u-switch-question

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件: DRA821

工具与软件:

你好、我必须寻求您的帮助。

关于 DRA821U、有 MAIN 域和 MCU 域、如果一个以太网端口   与 MAIN 域连接、另一个以太网端口与 MCU 域连接、这两个 以太网端口能否同时工作? 在我的理想情况下、如果两个 以太网端口与 MAIN 域连接、那么 两个以太网端口不能同时运行、因为有交换机、对吗? 但 如果一个以太网端口 与 主域连接、另一个 以太网端口 与 MCU 域连接、 两个以太网 端口可以同时运行、因为两个以太网端口由不同的 MCU 控制、有两个开关、我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    ]如果一个以太网端口与 主域连接、另一个 以太网端口 与 MCU 域连接、两个 以太网端口能否同时工作?

    两个 CPSW 实例是独立的、因为这两个实例将同时工作。
    此外、CPSW5G 的所有外部端口(1个内部主机端口和4个外部端口)也可以同时运行。 对并行运行没有限制。

    在我理想的情况下、如果   两个以太网端口与 MAIN 域连接、两个以太网端口不能同时运行、因为有交换机、我对吗?

    否、如上所述、所有端口都可以作为每个独立物理端口同时进行 Tun。

    此外、请参阅 有关 Jacinto 器件上支持的 CPSW 实例以及 TI SDK 提供的软件的常见问题解答。

    此外、 有关 DRA821页面中支持的 CPSW 功能的更多信息、请参阅 TRM。
    https://www.ti.com/product/DRA821U

    此致、
    Sudheer