This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:EALLOC:驱动程序 ID 无效!!

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438495/tda4vm-ealloc-invalid-driver-id

器件型号:TDA4VM

工具/软件:ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05  

您好!

我们将在 MCU2_0上使用 fvid 和 csitx 驱动程序   通过 csitx 输出映像。  

使用函数 Fvid2_create 时发生一些错误。

src/fvid2_drvMgr.c @ Line 789: EALLOC: Invalid driver ID!! EALLOC:

该函数的Fvid2_create()调用方式如下:

m_csitxpHandle = Fvid2_create( CSITX_TX_DRV_ID, CSITX_INSTANCE_ID_0, &csitxCreateParams, &csitxCreateStatus, &csitxCbParams);

您能否帮助我了解可能导致此错误的原因以及如何解决此问题? 欢迎提供任何指导或建议。

谢谢!

此致、