主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI:
出现错误 某个时间 stage2中"PHY 启用失败"的说明。 并具有 sbl_ospi_linux_stage2的自定义实现。
该硬件是板定制使用、也不是 S28HS02GT (256MB)
引导过程为 OSPI bootmode:rom_code_ospi -> SBL1 -> SBL2 -> R5_APP -> Linux
在未启用 PHY 的情况下、Rom_code_ospi 和 SBL1的启动失败、SBL2启用 PHY 失败
SBL1和 SBL2的区别是、SBL2在 NOR 的模式1-1-1和启用 PHY 之前在地址0x0FFE0000处读取数据。
您可以在调试和查找原因方面为我们提供支持。
e2e.ti.com/.../teraterm_5F00_11_5F00_04.log
此致、
哇