This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:am6442 PRU 网络端口在使用 iperf3工具进行服务器端测试时遇到异常

Guru**** 2543070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443174/processor-sdk-am64x-am6442-pru-network-port-encountered-an-exception-while-using-iperf3-tool-for-server-side-testing

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

环境:

SDK:PROCESSOR_SDK_08_06_00_42
以太网:DP83867、PRG0_RGMII1

使用 iperf3测试 PRU 网端口时、作为服务器、TCP 和 UDP 测试的速度非常低、UDP 的丢包率相对较高。

 调整了 phy 的延迟值后、TCP 和 UDP 的速率有所提高、但 UDP 测试中的丢包率仍然相对较高

对于软件或硬件是否有任何改进建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    [报价 userid="552666" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443174/processor-sdk-am64x-am6442-pru-network-port-encountered-an-exception-while-using-iperf3-tool-for-server-side-testing "]SDK:processor_sdk_08_06_00_42[/quot]

    是否有任何具体原因要使用较旧的 SDK?

    您是否可以尝试使用 lkatest 版本并更新结果?

    此致

    Ashwani