This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:用于对 eMMC 引导区域1进行编程的 Uniflash 选项

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440141/tda4vh-q1-uniflash-option-to-program-emmc-boot-area-1

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHCSD

工具与软件:

您好!

我使用 uniflash 的 dslite 对 OSPI 和 eMMC 引导区域0进行编程。

是否有任何选项可以使用 dlite 批处理脚本对 eMMC 引导区域1进行编程?

谢谢!

此致、

Lakshmi Shetty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    指定的工程师正在参加为期一周的研讨会、因此请预计会出现延迟。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    需要更改 EXT CSD 寄存器以反映 eMMC 分区1。 我认为这在默认情况下不受支持。
    一旦您到达 U-Boot、就可以轻松地做到这一点。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、

    感谢您的答复。

    我正在寻找使用 uniflash 将映像刷写到 eMMC 引导区域1的选项。

    目前使用以下选项将一个映像编程到 eMMC。

    调用 C:\ti\uniflash_8.0.0\ dslite.bat --mode processors -c %COM_port%-f %PathImage%\firmware\u-boot.img -d 4 -o 0x280000

    而是将其编程为引导区域0。 我在此处找不到任何用于区分引导区域0和引导区域1的参数。

    是否有通过 uniflash 刷写 eMMC 引导区域1的选项?

    谢谢!

    此致、

    Lakshmi Shetty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmi

    我正在向我们的 eMMC 专家学习。 他将在下周初回到你身边。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    默认情况下 、引导0分区在 uniflash 编程器中配置、您需要在源代码中进行更改并重新构建  Uniflash Flash 编程器。 将映像刻录到 eMMC 的引导1区域。

    请配置 符号分区 函数中的变量  ufp_emmcInit 如下所述。( / /packages/ti/board/utils/uniflash/target src emmc/emmc.c  )

    完成更改后、根据 PDK 文档中所述的步骤重新编译 Uniflash 编程器。

    此致
    Diwakar