This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:I2C 驱动程序不工作"错误:OMAP_i2c 已注册、中止"

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442495/processor-sdk-am335x-i2c-driver-not-working-error-omap_i2c-already-registered-aborting

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

我在 BBB 中加载5.4.106内核,并在插入 i2c 驱动程序的.ko 文件后,我得到下面的错误

root@am335x-evm:/i2c# insmod i2c1.ko
[110.828913] i2c1:装入树外模块会损坏内核。
[ 110.835613]错误:已注册驱动程序"omap_i2c"、正在中止...
insmod:错误:无法插入模块 i2c1.ko:设备或资源繁忙
root@AM335x-evm:/i2c#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 i2c1? 这是您编写的定制驱动程序吗?

    我们只能在这些论坛上支持有关 TI 硬件或 TI 软件的问题。 遗憾的是、我们不支持有关编写定制 Linux 驱动程序的问题。

    此致、

    Nick