This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:LSC 和 BLC 的行为。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442895/sk-am62a-lp-behavior-of-lsc-and-blc

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我想使用传感器级别的 AE 而不是 ISP。 与启用 ISP 的 AE 相比、这对 LSC 和 BLC 行为有何影响?

谢谢。此致、

病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi viral、

    传感器使用的黑电平是固定的、BLC 的行为应该相同。

    对于 LSC、如果根据曝光和增益对其进行调优、则会受到影响、因为当传感器执行 AE 操作时 ISP 不会知道曝光/增益设置。

    此致、

    建中