请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具与软件:
您好!
IAM 计划从以太网读取数据并将其存储在 USB pendrive 中。USB 为3.0、每秒接收的以太网数据为25MB/s、
是否可以使用一个内核在一个内核 a15 (内核0)中 接收来自以太网的 数据、并使用 另一个内核 a15 (内核1)将接收到的数据存储在 USB Pendrive 中?
我也不需要我的程序在 Linux 中运行,因为我的客户端请求
现在、我要选择 RTOS、
没有任何示例可用于使用两个内核