请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 工具与软件:
您好!
我们开发了三个基于 OMAP-L138的电路板
一个基于非安全 OMAP-L138、而其余两个是安全引导 OMAP-L138E
我们的非安全 OMAP-L138工作正常、我们正在运行裸机代码并使用 OMAP-L138 Starterware 应用项目刷写与其连接的 NAND 闪存。
现在、我们需要 OMAP-L138E 安全引导型号的指南。
在您的网站中、我们提到 构建用户代码需要 Linux 软件开发套件(SDK)(这是什么意思?)
请向我们提供完整的指南、库、项目等、以帮助构建裸机代码。
谢谢。