This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:TDA4VH-Q1:如何禁用所有 C7x 内核与放大器;R5F 内核

Guru**** 2551070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443480/processor-sdk-j784s4-tda4vh-q1-how-to-disable-all-the-c7x-cores-r5f-cores

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

              我使用的是 TI TDA4VH J784S4架构、想使用标准 IPC 应用禁用所有可用内核(R5F 和 C7x DSP)。

是否可以禁用远程 Core (R5F 和 C7x DSP) 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是什么意思? 没有 C7x 和 R5F 的用例是什么?
    您使用的 SDK 版本是什么?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、

    我们需要测试 功耗的方法是测量电流 每个 R5F/DSP 内核均启用(可用于运行) 已禁用(不可用于运行)

    在这里、我的 目的是禁用并启用 R5F 和 DSP C7x 以实现上述目的

    使用的 SDK 版本:  

    TDA4VH-J784S4  适用于 PROCESSOR-SDK-LINUXRegisteredSDK  

    版本:10.00.00.08

    此致、

     Lokesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lokesh 您好!

    可以在 DTS 中完成如下操作:

    diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts
    index de256005f..dff4c4408 100644
    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts
    @@ -1310,28 +1310,28 @@
     };
     
     &c71_0 {
    -       status = "okay";
    +       status = "disabled";
            mboxes = <&mailbox0_cluster4 &mbox_c71_0>;
            memory-region = <&c71_0_dma_memory_region>,
                            <&c71_0_memory_region>;
     };
     
     &c71_1 {
    -       status = "okay";
    +       status = "disabled";
            mboxes = <&mailbox0_cluster4 &mbox_c71_1>;
            memory-region = <&c71_1_dma_memory_region>,
                            <&c71_1_memory_region>;
     };
     
     &c71_2 {
    -       status = "okay";
    +       status = "disabled";
            mboxes = <&mailbox0_cluster5 &mbox_c71_2>;
            memory-region = <&c71_2_dma_memory_region>,
                            <&c71_2_memory_region>;
     };
     
     &c71_3 {
    -       status = "okay";
    +       status = "disabled";
            mboxes = <&mailbox0_cluster5 &mbox_c71_3>;
            memory-region = <&c71_3_dma_memory_region>,
    

    相同示例。 也可以对 R5F 执行类似的操作。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、

              根据我的要求、我需要 进行测试  功耗的方法是测量电流  在  每个 R5F/DSP 内核均启用(可用于运行)  和  是否在运行时禁用(不可用于运行)?

    根据您的建议、是否可以在运行时启用和禁用 R5F 和 DSP C7X。

    - Lokesh P