This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:无法引导从 TI 网站下载的 tisdk-Debian-bookworm-am62xx-evm 和 tisdk-Debian-Trixie-am62xx-evm 映像

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442713/sk-am62a-lp-unable-to-boot-tisdk-debian-bookworm-am62xx-evm-and-tisdk-debian-trixie-am62xx-evm-images-downloaded-from-ti-website

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在使用 SK-AM62A-LP (AM62A SKEVM PROC135A)板、并从 TI 网站 https://www.ti.com/tool/download/下载了 tisdk-Debian-Trixie-am62xx-LP-EVM.wic.xz 和 tisdk-Deban-bookworm-am62xx-LP-EVM.wic.xz 映像 PROCESSOR-SDK-LINUX  、但这些板的版本10.00.09.07.04和02.09.01.10无法在我的任何板上引导。

我还尝试了其他图像,如 tisdk-Debian-Trixie-am62xx-evm 和 tisdk-Debian-bookworm-am62xx-evm.wic.xz。

我按照 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_00_00_Debian/exports/docs/debian/weston.html 的说明,并将板设置为 SD 卡引导模式,我没有得到任何引导日志和 Getting_Started_Guide 主屏幕如上所述.

我还通过访问 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_00_00_Debian/exports/docs/debian/Building_Debian_Image.html 来构建 Debian Image bookworm-am62xx-evm 、但这也不起作用。

只有使用 Yocto 创建的映像可以正常运行、但 Debian 映像无法启动。

你能建议任何解决这个问题的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    AM62A (由您拥有)和 AM62 (为其下载了 Debian SDK 映像)与 SW POV 并不完全兼容、它们需要每个不同的映像才能成功引导。 对于 AM62A、所有适用和支持的映像均可在此处找到 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62A 、但目前我们没有针对这些器件提供的 Debian 映像。

    如果您必须使用 Debian、则可能需要考虑切换到开箱即用支持的 AM62变体。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的答复!

    这样可以为 AM62A 节省我大量的时间来确定正确的方向。

    是否 使用 Yocto (按以下步骤创建 debian 映像(通过添加 package_classes ?="package_deb")创建 debian 映像(通过在 local.conf 中添加 package_deb" https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/09_02_00/exports/docs/linux/ )?对于 machine="am62axx-evm",该映像 Overview_Building_与 SK-AM62A-LP 兼容。