请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM64B 工具与软件:
您好!
TI-SDK 版本使用的 ID 是09.02.01.10
我们在 ICSSG PRU eth 驱动程序以 MII 模式运行时观察到内核崩溃。 SK-AM64B EVB 通过 MII 接口与 Microchip KSZ9477 EVB 连接。 ICSSG1 EMAC 在 DTS 中定义、并且还能够在内核引导时获得 eth0和 eth1接口。 目前 eth1 (icssg_emac1)连接到 KSZ9677以太网交换机 IC 的端口6。
想知道这个崩溃是否是一个已知的问题(一个错误将在下一个 SDK 发行版中修复- SDK 版本10也有这个崩溃). 下面共享了崩溃的快照:
[ 111.236909] ------------[ cut here ]------------ [ 111.241586] NETDEV WATCHDOG: eth0 (icssg-prueth): transmit queue 0 timed out [ 111.241673] WARNING: CPU: 0 PID: 0 at net/sched/sch_generic.c:525 dev_watchdog+0x214/0x220 [ 111.249953] Modules linked in: overlay wl18xx wlcore xhci_plat_hcd mac80211 libarc4 cfg80211 rfkill cdns3 cdns_usb_common irq_pruss_intc icssg_prueth crct10dif_ce pru_rproc hsr cdns3_ti icss_iep wlcore_sdio rti_wdt ti_k3_r5_remoteproc virtio_rpmsg_bus rpmsg_ns k3_j72xx_bandgap sa2ul ti_eqep pruss optee_rng counter rng_core pwm_tiecap fuse drm drm_panel_orientation_quirks ipv6 [ 111.250098] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Not tainted 6.1.83-ti-gc1c2f1971fbf #1 [ 111.250110] Hardware name: Texas Instruments AM642 SK (DT) [ 111.250117] pstate: 60000005 (nZCv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--) [ 111.250127] pc : dev_watchdog+0x214/0x220 [ 111.250138] lr : dev_watchdog+0x214/0x220 [ 111.250148] sp : ffff800008003e30 [ 111.250152] x29: ffff800008003e30 x28: 0000000000000005 x27: 0000000000000020 [ 111.250167] x26: ffff800008a5e510 x25: ffff8000091d79c0 x24: ffff00007fb931a8 [ 111.250182] x23: ffff8000091d7000 x22: 0000000000000000 x21: ffff0000049c839c [ 111.250197] x20: ffff0000049c8000 x19: ffff0000049c8448 x18: ffffffffffffffff [ 111.250212] x17: ffff800076b25000 x16: ffff800008000000 x15: ffff8000093239bc [ 111.250227] x14: ffffffffffffffff x13: ffff8000091f1540 x12: 00000000000004f5 [ 111.250242] x11: 00000000000001a7 x10: ffff800009249540 x9 : ffff8000091f1540 [ 111.250256] x8 : 00000000ffffefff x7 : ffff800009249540 x6 : 0000000000000000 [ 111.250270] x5 : ffff00007fb92b60 x4 : 0000000000000040 x3 : 0000000000000001 [ 111.250285] x2 : 0000000000000000 x1 : 0000000000000000 x0 : ffff8000091e2ac0 [ 111.250301] Call trace: [ 111.250307] dev_watchdog+0x214/0x220 [ 111.250319] call_timer_fn.constprop.0+0x24/0x80 [ 111.250333] __run_timers.part.0+0x1f4/0x234 [ 111.250342] run_timer_softirq+0x3c/0x7c [ 111.250351] _stext+0x124/0x28c [ 111.250361] ____do_softirq+0x10/0x20 [ 111.250370] call_on_irq_stack+0x24/0x4c [ 111.250379] do_softirq_own_stack+0x1c/0x30 [ 111.250388] __irq_exit_rcu+0xb4/0xe0 [ 111.250398] irq_exit_rcu+0x10/0x20 [ 111.250406] el1_interrupt+0x38/0x70 [ 111.250418] el1h_64_irq_handler+0x18/0x2c [ 111.250427] el1h_64_irq+0x64/0x68 [ 111.250435] arch_cpu_idle+0x18/0x2c [ 111.250444] default_idle_call+0x30/0x6c [ 111.250454] do_idle+0x248/0x2c0 [ 111.250467] cpu_startup_entry+0x38/0x40 [ 111.250478] kernel_init+0x0/0x130 [ 111.250488] arch_post_acpi_subsys_init+0x0/0x18 [ 111.250501] start_kernel+0x650/0x694 [ 111.250509] __primary_switched+0xbc/0xc4 [ 111.250520] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
即使此崩溃在中间发生、ping 和 DHCP 工作时也不会出现任何错误。 内核启动后~1分钟后将发生崩溃,并登录到命令 promt。
请就此提出建议。
此致、
Ankush