This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U-Q1

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443017/dra821u-q1-dra821u-q1

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

DRA821U-Q1可以从 MCU 的 OSPI 或 MAIN 域的 eMMC 引导、  

Q1:它如何针对 MCU 的 OSPI 进行引导、然后切换到 eMMC 中的 Linux 操作系统?

Q2:对于空白 PCBA、OSPI 为空白、eMMC 为空白、我如何对其进行编程以便启动?

Q3:我是否必须对 OSPI 和 eMMC 进行非板载预编程才能使其首次启动?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    [报价 userid="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443017/dra821u-q1-dra821u-q1 "]它如何引导 MCU 的 OSPI 并切换到 eMMC 中的 Linux 操作系统?

    由于我们在不同的阶段运行不同的引导加载程序二进制文件、因此在器件启动时会出现不同的域和器件。 这些都可以在源代码中进行配置。 在 Linux 框架本身中、我们可以指定安装文件系统的器件、内核映像将为您启动 eMMC。 我建议您查阅我们的 引导加载程序文档 、以便更清楚地说明这一点。

    [报价用户 id="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443017/dra821u-q1-dra821u-q1 ]]对于空白的 PCBA、OSPI 为空白、eMMC 为空白、如何将其编程为启动?[/QUOT]

    您可以从 UART 引导模式或从 JTAG 执行此操作。 因此、您使用 UART 或 JTAG 进行引导、然后运行一个二进制文件以获得下一个二进制文件、并将其刷写到 OSPI 闪存或 eMMC 中。 但您必须在设计电路板时启用并选择 UART 或 JTAG 引导模式。

    请参阅 有关相应 TDA4刷写技术的应用手册:  

    [quote userid="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443017/dra821u-q1-dra821u-q1我是否必须对 OSPI 和 eMMC 进行非板载预编程才能使其首次启动?

    否、这不是必需的。

    此致、
    Tanmay