This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:[AM62A] PSDK Linux 中的生成错误 AM62A 10.00.00.08

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443559/processor-sdk-am62a-am62a-build-error-in-psdk-linux-am62a-10-00-00-08

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

你好。 TI 专家创建的

我尝试 根据 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_00_00/exports/docs/linux/Overview_Top_Level_Makefile html#在 PSDK-LINUMX-AM62A 10.00.00.08中编译所有代码。

但是、IN  Linux-fitImage  生成失败。 我已附加故障日志。 请查看它。

yongsig@stradvision:~/workspace/ti_psdk/100_am62a/build/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_00_00_08$ make linux-fitImage
\====================================
Building the Linux FIT Image
====================================
cp /mnt/nvme1_4tb/yongsig/workspace/ti_psdk/100_am62a/build/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_00_00_08/board-support/prebuilt-images/fitImage.its /mnt/nvme1_4tb/yongsig/workspace/ti_psdk/100_am62a/build/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_00_00_08/board-support/ti-linux-kernel-6.6.32+git-ti
cp: cannot stat '/mnt/nvme1_4tb/yongsig/workspace/ti_psdk/100_am62a/build/ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_00_00_08/board-support/prebuilt-images/fitImage.its': No such file or directory
make: *** [makerules/Makefile_linux-fitImage:21: linux-fitImage] Error 1

当我安装 PSDK Linux 时、  board-support/prebuilt-images 中没有 fitImage.its。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongsig、让我找个可以帮您解决这个申请的人吧。 由于美国节假日、我们本周受到了一些限制。

    此致、Andreas