This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:GPIO 状态

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429031/dra821u-gpio-status

器件型号:DRA821U

工具与软件:

您好!  

我正在使用 DRA821U 处理器、 上电时观察到 GPIO 的不同级别。 我已经探测了以下三个 IO 以进行验证。

WKUP_GPIO0_14
WKUP_GPIO0_15
WKUP_GPIO0_84

上电期间、 WKUP_GPIO0_84始终为高电平、其余2个 GPIO 为低电平。 即使未配置处理器、IO 的行为也相同。 但一旦启动后、就可以更改 IO 状态。 但我想知道为什么 GPIO0_84始终为高电平? 上电期间如何使该 IO 处于低电平?

此致、

Balkis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkis、

    您是使用 Linux 还是 RTOS 进行引导?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!  

    我们在 Linux 下工作。

    此致、

    Balkis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkis、

    感谢您提供这些信息、让我来深入了解一下并回复您。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    我对上述请求是否有任何意见?

    此致、

    Balkis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkis、

    您是否要更改应用中的 GPIO 值?

    如果不是这样、您可以在 DTS 或 LED 驱动器中使用 GPIO-HOG、以在引导时将 GPIO 值设置为高电平或低电平。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    我在未编程任何软件的情况下探测了 WKUP_GPIO0_84、观察到始终为高电平。 根据我们的硬件、即使没有任何 S/W、WKUP_GPIO0_84也应处于低电平、那么为什么需要注意 DTS 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkis、

    [报价 userid="447898" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429031/dra821u-gpio-status/5486050 #5486050"]我在未编程任何软件的情况下探测了 WKUP_GPIO0_84、观察结果始终为高电平。 [报价]

    "没有任何编程的软件"是什么意思? 这是否意味着使用 Linux 启动电路板之前?

    您使用的定制电路板是否正确?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、如果未引导  WKUP_GPIO0_84、则观察到高电平。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkis、

    如何在上电过程中将此 IO 设为低电平?

    您在这方面的用例是什么? 如果在启动电路板之前将引脚视为高电平、它是否会影响您的应用的功能?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    是的、在未启动时无需担心该电平、但即使在电路板启动时、我也会看到这些引脚为高电平。 但根据我的要求,当它启动它应该是低.
    此 IO 用作 SD 信号电平转换器的电源控制、在初始板启动时该信号为低电平、这会使 SD 信号处于 SD 连接器侧3.3V 电平、但在 uboot 中该信号为高电平、直到我给出命令"mmc dev 1"

    希望您在这里明白了为什么我会担心启动时的信号电平。

    此致、

    Balkis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkis、

    在电路板原理图中、您是否对每个 WKUP_GPIO 信号使用了上拉电阻器或下拉电阻器?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于   WKUP_GPIO0_84时钟、我的设计中具有10K 下拉电阻、即使没有该下拉电阻、我也看到它始终为高电平。

    此致、

    Balkis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkis、

    您是否对 WKUP_GPIO0_14和 WKUP_GPIO0_15具有相同的下拉电阻器配置和观察结果?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    否、 WKUP_GPIO0_14和 WKUP_GPIO0_15 IO 中没有下拉电阻、在探测期间这些信号始终为低电平。

    此致、

    Balkis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkis、

    使用什么 I/O 来驱动 WKUP_GPIO0_84?

    [报价 userid="447898" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429031/dra821u-gpio-status/5496981 #5496981"]  WKUP_GPIO0_84时钟[/报价]

    这是否用于生成时钟?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它不是时钟。 它是拼写错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkis、

    我将进一步探讨这一点、然后回复给您。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Neehar、

    请求您尽早提供支持、因为我们即将发布我们的设计、这对于我们向前推进至关重要。

    此致、

    Balkis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们指派的工程师外出。 请预计响应会有延迟。 感谢您的耐心。

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    我对上述查询有任何输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指派的专家仍然不在办公室。 他将在本周晚些时候提供。

    谢谢!
    Sarabesh S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkis、

    WKUP_GPIO0_84的设计不同于 WKUP_GPIO0_14和 WKUP_GPIO0_15的原因是否?

    谢谢!

    Neehar