This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U4TCBALMRQ1中的安全加速器使用情况

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444836/dra821u-q1-security-accelerators-usage-in-dra821u4tcbalmrq1

器件型号:DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821UDRA821

工具与软件:

您好、DRA821U 变形!

您能否检查以下部件是否能够支持安全加速器?

- DRA821U4TCBALMRQ1

上面的安全加速器块是否要求使用或可以使用高安全性功能部件?
除此之外、请告诉我是否所有部件都可以使用安全加速器模块的硬件?

谢谢。
此致、  
插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    所有 TDA4器件均附带安全加速器、DRA821曾经拥有 MCU 域中的加密加速器。

    www.ti.com/.../dra821u.pdf

    在 GP 器件上、加密加速器是免费使用的、但对于 HS-ROM/HS-SE 器件 、安全 FS 和 TIFS 将使用该加速器以支持安全引导流程、  

    如果要在 HS (高安全性)器件上使用加密加速器、则需要使用 DRA821 HS 主要器件并集成任何第三方 HSM 堆栈、这些堆栈可提供高级加密操作且 TIFS 在 M3内核上运行。

    此致
    Diwakar