This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:有关 IPC 上 HSM 内核(M4F)的阐释

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434017/sk-am62a-lp-clarification-about-on-hsm-core-m4f-over-the-ipc

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的专家:

 1) 1) 如 example.syscfg 文件中所示、HSM 内核没有 IPC 通道配置、但在示例代码中、它们具有邮箱配置

HSM 区域。 请问我是否要将 IPC 用于 HSM 内核、如何实现? 是否有任何与之相关的参考或手册指南?

2) 安全代理(SEC_PROXY)-是否有任何有关此 安全代理 IPC 机制的详细文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    指定的专家目前不在办公室、请预计下周前回复。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinesh:

    JI 是否会为此项目开发 HSM 协议栈? 您是否已获得 HSM Care 套件的访问权限?

    您希望在哪些内核、HSM 内核和哪些内核之间使用 IPC? 它的用例是什么?

    此致、
    Krithika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krithika:

    感谢您的响应。

    JI 是否会为该项目开发 HSM 协议栈? 您是否已获得 HSM Care 套件的访问权限?

    [答案]:不可以、我们收到的是来自第三方提供商的 HSM 堆栈。

    您希望在哪些内核、HSM 内核和哪个内核之间使用 IPC? 它的用例是什么?

    [问题]:我们可使用 A53或 R5F 内核。 用例:我们将数据从应用程序(A53或 R5F)发送到 HSM 内核、以进行安全身份验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinesh:

    TI 向 Care_Package 协议栈供应商提供 HSM_HSM。 该软件包具有 HSM-M4和 TIFS 和 WKUP R5等其他内核之间的 IPC 参考代码(安全代理线程是在 HSM M4内核和 A53 Linux 之间为 IPC 设置的、但该功能未测试、没有示例可用)。

    此致、
    Krithika