This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:支持66AK2H14 10GbE 的最新 TI-Linux 版本

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443944/66ak2h14-the-latest-ti-linux-version-to-support-10gbe-for-66ak2h14

器件型号:66AK2H14

工具与软件:

大家好!

我们已使用基于66AK2H14的开发板有很长时间、并计划升级内核版本。

最新支持的 TI 处理器 SDK 版本为"k2hk-evm-linux-sdk-sdk-06.03.00.106.tar.xz" src、内核版本为4.19。

我们已在此 SDK 下验证了10GbE 并发现它可以正常运行、

如果它支持最新的 Linux 版本,我们可以去,因为我们计划迁移到最新的 Linux 版本。(6.6.x )

如果没有、那么我们想了解 TI-Linux、此 TI-Linux 接近于此 SoC 采用10GbE 所支持的最新 Linux 版本。

我们还想知道是否计划在短期内发布适用于此 SOC 的任何新 SDK。

感谢您的支持、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我们还想知道是否计划近期发布此 SOC 的任何新 SDK。

    K2H 器件的最新处理器 SDK 为6.3

    软件版本已冻结。

    没有计划为 K2H14器件提供进一步的 SDK。

    此致

    Shankari G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankari:

    感谢您提供的投入、

    请确认以下链接是66AK2H14 SoC 的最终 SDK 内核版本。
    dr-download.ti.com/.../k2hk-evm-linux-sdk-src -06.03.00.106.tar.xz

    如果未显示、请分享最新的受支持内核链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对。