This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:有关 TIOVX 中的队列的查询

Guru**** 2486025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443672/tda4al-q1-query-regarding-queues-in-tiovx

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

我正在使用 TI 的实现来处理 OpenVX 应用、遇到在 vx_context 结构中多个位置都需要队列的问题。

我想知道以下类型的队列及其用法之间的区别。

1.上下文->free_queue 和上下文->pend_queue 中提到的队列

2.与图形相关的数据引用队列(graph->parameters[graph_parameter_index].data_ref_queue)

3.中间数据引用队列也与图相关联(如函数调用"static vx_status ownGraphCreateIntermediateDataReferenceQueues(VX_graph graph )"中所述)。 此函数可在文件 vx_graph_verify.c 中找到以供参考。

请解释这些差异。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会在本周结束时向您提供详细的回复

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 上下文->free_queue 和上下文->pend_queue
    中提到的队列

    此处、这些队列用于与远程内核通信(即在创建、删除、处理、控制回调期间)。 因此、当从 A72发送命令以在目标侧调用这些函数时、obj_desc_id 从空闲队列中退出、并在完成后返回空闲队列。 此通信失败会导致将其放入 PEND 队列。

    与图形关联的数据引用队列(graph -> parameters[graph_parameter_index].data_ref_queue)

    该队列仅包含应用程序中有关图形参数的信息。

    中间数据引用队列也与图形相关(如函数调用"static vx_status GraphownCreateIntermediateDataReferenceQueues(VX_graph graph )"中所述)。 此函数可在文件 vx_graph_verife.c 中找到以供参考。

    此中间数据引用是指图中所有节点的所有参数。 该队列包含图形中所有节点的所有参数的数据引用信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。