This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:将 SysConfig 文件导入 CodeComposer 项目

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444221/am62a7-q1-importing-sysconfig-file-to-the-codecomposer-project

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我们已经使用"TI 配置工具"创建了一个 SysConfig 文件、请参阅随附的 TI 引脚映射 V8_YM_I2C_MCU_EN.syscfg

我们如何将该文件导入到 Code Composer 的项目中?

此致、

Yaniv.e2e.ti.com/.../TI-pin-map-V8_5F00_YM_5F00_I2C_5F00_MCU_5F00_EN.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该根据所使用的 SDK 使用生成的 c/header/dtsi 文件。   

    —保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们如何将此文件导入到 code composer 上的项目中?

    您要尝试构建哪个示例?

    MCU+SDK 中提供的每个示例都有自己的 example.syscfg 文件、可以根据用例进行修改。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaniv

    您需要使用 TI SysConfig 工具加载 v8_YM_I2C_MCU_EN.syscfg 文件。

    1.访问 https://dev.ti.com/sysconfig/

    2.点击浏览

    2.点击上传按钮上传您的配置。

    3.带有配置的 SysConfig 工具将按如下方式启动。

    4.右侧这个工具将会生成代码、然后可将其包含在您的 Linux/RTOS 项目中。

    此致

    Karan