This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:使用 GPU 加速器通过 openv 和 dlib 进行图像处理

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443225/sk-am62b-p1-using-gpu-accelerators-for-image-processing-using-openv-and-dlib

器件型号:SK-AM62B-P1

工具与软件:

我目前正在使用 AM62B-P1 EVK 平台开发驾驶员监控应用、其中使用 OpenCV 和 dlib 进行视频捕捉和图像处理。 为了优化图像处理速度、我考虑利用内置 GPU 加速器。 虽然 OpenCV 可以使用 CUDA 支持 NVIDIA GPU 构建、但我没有找到在 AM62B-P1的 GPU 上使用 OpenCV 和 dlib 的具体基准测试。 您能提供有关此平台上这些库的性能基准或优化策略的任何见解或信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 NVIDIA 不同,我们的 GPU 仅设计用于3D 渲染,并且仅支持 OpenGLES3.2和 Vulkan 等 API。

    此致、
    Krunal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:
    感谢您的支持。