This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:MCU10能否复位 A72并使 Linux 再次运行、而无需系统复位

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436627/tda4vh-q1-can-mcu10-reset-a72-and-get-linux-run-again-without-a-system-reset

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH、TDA4VM

工具与软件:

TDA4VH  

SDK 0900 Linux + FreeRTOS

电路板上

当 A72 (Linux)崩溃时、我们可以通过 MCU10重新启动 A72 (Linux)吗?  

目前、我们可以在 MCU10上重新加载 app.image (ATF、OPTEE、u-boot-spl)、但当我们要根据 SBL 流程重新运行 ATF 时、所有 SCI 接口都正常运行、但 ATF 没有任何日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 因为引导加载程序从 MCU 域中的 R5F 开始。 复位后没有加载 a72的软件。 MCU 域 R5F 是启动主设备。 引导流程从此处开始。

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 TDA4VM 中、我们发现 LPM 可以做到这一点、但我们在 TDA4VH 中找不到 LPM、TDA4VH 中有类似的演示、或者未来的 SDK 版本是否支持 TDA4VH

    2.顺便说一下,在 SBL boot_app 模式下,我们可以通过反复运行 MCU10 app 中的3572n 任务来重新启动 App_Task 72

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持

    它只应该在 j721e 中。 TDA4VH 没有明确的计划。 请查看发行说明。  

    在 SBL boot_app 模式下、我们可以通过重复运行
    中的 App_Task x52n 任务来重新启动 A72吗?

    这里的用例是什么?

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这里有什么用例?

    我们在 pdk\mcusw\mcuss_demos\boot_app ccu_rtos 下找到了演示程序、其中 App_Task x387n 提供了在 MCU10中加载和运行主域的方法

    那么、我们可以在 boot_app 演示中进行一些修改、以帮助我们实施 MCU10的功能来重新启动 A72、这是否可行?

    目前、combined_dev.appimage 已成功重新加载并解析、并且所有 SCI 操作均未报告错误、但当执行 SBL_SlaveCoreBoot 时、A72未按预期显示 ATF 日志

    启动过程如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将在内部进行检查、看看是否有方法可以重置 A72内核/主域并返回给您。

    此致、

    Josiitaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 Sciclient_pmSetModuleRst API 来复位 A72模块。

    此致、

    Josiitaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    加载并解析 combined_dev.appimage 后,我将 SBL_SlaveCoreBoot 替换为 Sciclient_pmSetModuleRst  , ATF 打印"注意: BL31: " ,它 卡住了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 我们随机重置 A72。 现在、ATF 需要执行、然后跳转到 OPTEE。 您能否查看在 ATF 停止/崩溃的情况下使用调试器?

    另外、 DDR 中也应该有 OPTEE。 您能否确保它已加载。 然后、应加载 A72 SPL、U-Boot 或基于您引导流程的 Linux。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉这么晚才回复、现在我们 单独放弃重置 A72、 尝试在重新启动 A72之前重置主域。 幸运的是、A72 (Linux)正在成功运行

    但该系统有些奇怪

    1. Linux 的实际启动时间越来越长,过去大约是10秒,但现在需要100秒或更长时间

    2.我们发现 GTC 有一些问题。 Sciclient_pmGetModuleClkFreq 未能获得 GTC 的时钟频率、而 Sciclient_pmGetModuleState 获得了 GTC 的关闭状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们转储 GTC 和处理器时钟使用 k3conf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享日志?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="533595" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436627/tda4vh-q1-can-mcu10-reset-a72-and-get-linux-run-again-without-a-system-reset/5520533 #5520533"]

    1. Linux 的实际启动时间越来越长,过去大约是10秒,但现在需要100秒或更长时间

    2.我们发现 GTC 有一些问题。 Sciclient_pmGetModuleClkFreq 未能获得 GTC 的时钟频率、而 Sciclient_pmGetModuleState 获得了 GTC 的关闭状态

    [报价]

    GTC 似乎是罪魁祸首。 会使用慢10倍的旁路时钟运行。 通常、R5 SPL/SBL 是设置时钟的函数。 我将在内部检查该行为。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们有一个新的发现,目前我们的 SDK 版本是0900,但我链接到 SDK1000下的 sciclient 库当我编译 MCU10,系统变得正常, GTC 和处理器工作正常

    但是、系统仍然存在一些问题。 如果我们重复复位主域并重新启动主域、Board_init (BOARD_INIT_PLL)每次第二次重新启动时将失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 所以 GTC 问题已得到解决、但无法多次启动?  

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此 GTC 问题已解决

    是的、SDK 的最新版本似乎解决了此问题

    无法多次启动此命令?

    是、每次重新启动都失败。  似乎无法成功执行 PLL 相关的 SCI 接口、或者 PLL 本身异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、每次重新启动失败。  PLL 相关的 SCI 接口似乎无法成功执行、或者 PLL 本身异常[/QUOT]

    这是一个很大的问题。

    是的、每次重新启动失败。  PLL 相关的 SCI 接口似乎无法成功执行、或者 PLL 本身异常[/QUOT]

    您能否共享日志? 症状是什么?

    -基尔西

    [/quote]