工具与软件:
我正在尝试让以太网引导在 SK-AM62-LP 上工作、以调查它是否适合在测试环境中使用。
该板似乎在启动时做了正确的事情、因为我可以看到发生了 BOOTP、并且文件tiboot3.bin正在使用 TFTP 下载
之后似乎开始执行、但没有到达引导控制台提示符、然后我想在那里调用其他 TFTP 命令以拉入内核/DTB 并通过 NFS 安装
含映像的 SD 卡工作、
是否还需要配置或设置其他内容才能从以太网引导进入 u-boot 提示符?
U-Boot SPL 2024.04 (Nov 15 2024 - 14:54:46 +0000)SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')SPL initial stack usage: 13392 bytesSPL: failed to boot from all boot devices### ERROR ### Please RESET the board ###
此致
尼尔