This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 PROCESSOR-SDK/PDK 库中找不到 PM 和 PMIC

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437246/tda4vm-unable-to-find-the-pm-and-pmic-in-processor-sdk-pdk-repo

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

我正在使用ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05 SDK 并尝试单独编译 PDK。 我processor-sdk/pdkPROCESSOR-SDK/PDK - Unnamed repository 克隆了存储库;编辑此文件"destination "以命名存储库。 但我无法找到 pmpmic文件夹中 packages/ti/drv. 这些文件夹位于 PDK 中(在 RTOS-SDK 09.02中)、但在官方 PDK 库中缺失。 能否指导我在哪里可以找到这些文件夹、以便我可以克隆它们并将其包含在我的版本中。 我不想使用 RTOS-SDK 进行构建,我只需要 PDK 文件夹来构建驱动程序库。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    这些文件夹存在于 PDK 中、该文件夹位于 RTOS-SDK 09.02中、但在官方 PDK 库中缺失。

    此软件包中提供的 PMIC 驱动器未经过验证。 此驱动程序仅供参考、更新后的驱动程序将在将来的版本中提供。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 RTOS-SDK。

    我正在使用 PDK、其中作为单独的 TI 开源 Git。

    其中只有少数文件夹不存在 PM 和 PMIC、您能给我指出这些文件夹将存在于 TI 开源 Git 中的位置吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有使用 RTOS-SDK

    您是指这个 /home/karthikeyansaravanan/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/pdk_jacinto_09_02_00_30/packages/ti/drv/pmic 吗  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是此 git drv«ti«packages - processor-sdk/PDK - unnamed repository;请编辑此文件"destination "以命名 repository。

    在此 ti/drv/路径中、没有 pm 和 PMIC

    但它在 SDK-RTOS  ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/pdk_jacinto_09_02_00_30/packages/ti/drv/PMIC 中提供  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个 ti/drv/路径中没有 pm 和 PMIC
    [报价]

    PMIC/PM 是单独的存储库、不属于 PDK、因此您无法在这里看到这些库。   您能告诉我为什么要克隆此文件而不是使用发布包吗?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复、您能告诉我或者在此处分享 PM 和 PMIC 的存储库链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我为什么要克隆此文件而不是使用发布软件包吗?

    很抱歉、此软件包包含一个未验证的 PMIC 驱动程序。 此驱动程序仅供参考;因此我们没有存储库、因为它是参考包。

    此致、

    Karthik