This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何在 AM64硬件平台上实现 IEEE1588的 VLAN 功能。

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444357/am6442-how-to-implement-the-vlan-feature-of-ieee1588-on-the-am64-hardware-platform

器件型号:AM6442

工具与软件:

你(们)好

我们在这里有一个要求、想询问是否有任何建议的实现路径来支持 IEEE1588同步中的 VLAN。

我们正在使用 CSPW 网络接口和 LinuxPTP 开源协议栈来实现、但我们找不到有关 VLAN 的任何在线信息。 AM64手动 CPTS 包含一些信息、特别是在 CPSW_PN_TS_CTL_REG_k 0802 2310h 寄存器中、有两个使能位:

  • TS_TX_VLAN_LTYPE2_EN
  • TS_TX_VLAN_LTYPE1_EN

不过、查看 CPSW 驱动程序后、没有对相关寄存器进行操作。 目前尚不清楚如何在 AM64硬件平台上实现 IEEE1588的 VLAN 功能。

此致

Zekun