主题中讨论的其他器件:TDA4VH
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们正在使用 tda4vh SDK0900 Linux 本机驱动程序来测试 EST。 网络拓扑如下所示:

TDA4vh 的配置:

我们使用 iperf3测试了 EST、在 Eth0接口(千兆网络端口)上配置了 EST。 我们在一个40us 时间片内的 EST 中具有优先级0至6、在另一个40us 时间片中具有优先级7。 所以我们认为通过 iperf3进行 UDP 测试的速率应该是大约500米、但在我们实际测试之后、优先级6和优先级7的数据包速率大约只有300米。

我们在 eth0接口上发现了很多数据包丢失。

为什么在千兆端口 eth0上平均分配时间片后、优先级7数据包的速率不是千兆端口速率的一半?
此致、
Ruijie