This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:自动重启后、两个以太网端口的链路检测无法正常工作

Guru**** 2487055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443864/sk-am62b-p1-link-detect-of-both-ethernet-port-are-not-working-after-auto-rebooting

器件型号:SK-AM62B-P1

工具与软件:

我使用 tisdk-default-image-am62xx-evm.rootfs.wic.xz 在 AM62上启动 Codesys 演示软件、而无需安装任何其他软件。

dr-download.ti.com/.../tisdk-default-image-am62xx-evm.rootfs.wic.xz

适用于 Linux ARM SL 的 Codesys Control | Codesys Store International

演示软件将在2小时后自动重新启动。

自动重启后、两个以太网端口的链路检测均不工作。

插入以太网电缆时、两个以太网端口上的指示灯未闪烁。

但当 AM62上电时、以太网端口上的指示灯将会闪烁一段时间。

这是否可能是硬件故障? 还是只是一个软件问题?

我曾尝试在 micro SD 卡中重做映像并多次重新启动 AM62、没有发生任何变化。