This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:R5内核管理 oldi 驱动程序、与 A53内核共享帧缓冲区

Guru**** 2486605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434979/am67-r5-core-managing-the-oldi-driver-shared-framebuffer-with-a53-cores

器件型号:AM67

工具与软件:

您好!

出于监管目的、我们希望更快地绘制到 OLDI 屏幕、所以我们希望用 R5内核绘制简单的图像并与 A53内核共享帧缓冲区。

今天是否有这方面的例子? 如果没有、我们应该在哪里查找更多信息?

相关的问题是某个人在不同的处理器上执行类似的操作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    让我在内部参考一下、看看是否有任何这方面的示例。  

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您所使用的 HLOS 和 SDK 版本是什么?

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh:

    我们使用的是 SDK 10。
    特别是 在 Yocto 中为10_00_08_06-config.txt、因此在 A53上使用 Linux for HLOS。
    我们知道我们需要修改 R5内核上的代码。 修改 R5内核固件的任何帮助也会有所帮助。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    我不知道是否有任何与 A53和 R5内核共享帧缓冲区的具体示例、但有一些通信子系统/协议(如 RPMsg)支持与主内核和远程内核的通信、这些都在我们的 SDK 文档(此处)中进行了重点介绍。

    此致、
    Sarabesh S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh:

    是否有使用其他操作系统的示例?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我会将其重新分配给可能能够更好地帮助您的另一位专家。 请等待他的答复。

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh:

    是否有任何更新? 我即将开始尝试在 R5F 内核上配置 FreeRTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    我们的专家参与了一整周的内部会议/培训。 让我轮流解答另一位专家、查看他是否对这方面有任何意见。

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    请参阅任何视觉应用演示。 这些演示在 A53上运行并使用 R5F 的 DSS。 当您说 Draw from A53时、您正在寻找哪个特定的 Draw 功能?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我们希望从 A53运行典型的 Linux 应用(如 Weston)、但我们需要能够在2秒内将摄像头放在屏幕上以安装备用摄像头、因此我们想使用 R5F 来实现该功能。 我一直在测试的摄像头应用程序一直在使用 A53的 gstreamer。

    如果 DSS 已经来自 R5F、这是否会使此类功能更容易?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我们不应使用/控制来自两个不同内核的同一个模块。 很难管理/控制两个不同内核对模块的访问。 如果您希望在几秒钟内提前显示、可以使用基于 R5F 的 显示、并在剩余时间内继续使用。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    很好、我们可以仅通过 R5F 内核来控制模块。

    我们是否能够以类似管理程序的方式在内核之间共享设备?

    例如、在 A53内核中使用 Virtio 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我不确定、因为我真的怀疑 A53中是否支持虚拟机管理程序/虚拟 IO。  

    此致、

    Brijesh