This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:在从 QNX A72 ping 中初始化 IO-Packet

Guru**** 2485975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444669/processor-sdk-j721s2-initialize-io-packet-in-ping-from-qnx-a72

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具与软件:

您好!

我正在尝试初始化 IO 数据包并配置新的 DHCP 熟能、但 UDMA RX 通道出现故障。

我们使用 cpsw2g 开关、一个连接到 MCU 1_0、另一个连接到 QNX a72、我需要从主机 PC ping QNX A72、

我是否需要在 R5F2_0中保留任何配置才能创建 DHCP 客户端?

我尝试了以下命令:

slog2info–c.
slog2info -w &
io-pkt-v6-hc -d cpsw2g.
dhclient -nw am0
导致 UDMA  RX 通道打开时出现错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manan:

    由于美国感恩节假期、请预计下周回复。 分配给您的工程师下周同一时间再见。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -使用的是什么 SDK 发布版本?

    -请分享完整的日志?

    谢谢。