This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DRA829V MCRC 值检查

Guru**** 2486025 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443599/tda4vm-dra829v-mcrc-values-checking

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DRA829V

工具与软件:

我在 dra829v 的 MCRC 模块中遇到问题、该模块提供的结果与在线 CRC-64计算器不同、它在填充输入字节流后提供的结果与其他线程中提到的相同。 我从 QNX Momentics 的 A72访问它 ide.please 让我尽早知道。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopi:

    您能否确认您是如何使用 MCRC 的? 您是否使用 TI SDK 提供的示例?

    提供步骤的详细信息- 您提供了哪些输入、以及您看到了哪些输出?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     通道1的 IAM 写入 PSA 签名寄存器复位

               通道1的 PSA 签名寄存器未复位

               通道1已满 CPU 模式

               PSASIGREGL1 = 0x55667788

               PSASIGREGH1 = 0x11223344

               并读取上述两个寄存器以获取压缩值、iAM 获取0xA854FBED3F15C3B3、但在计算器中、它提供0xA854FBAB02FE5C43。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉 我们您正在使用什么软件吗? 这是您编写的测试软件吗? 您是否参考过任何参考代码?  

    此外、检查以下线程:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1329592/tda4vm-mcrc-values-for-checking-calculation 

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1335161/tda4vm-mcrc 

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IAM QNX Momentics IDE 是测试软件、我检查了这些线程、选中时我有64位签名寄存器地址、我需要在计算器中使用 CRC 值、在输入时不填充零

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请参阅上面的两个主题。 另外、您能介绍一下该用例并共享测试软件以供我们审阅/评论吗?

    谢谢。