This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:

Guru**** 2485235 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441920/processor-sdk-am64x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我尝试在 AM64x 上使用 SysConfig 的 IPC 通信、但接收函数 RPMessage_recv 无法正常工作。 我正在 R5F0_0内核上运行 ThreadX、因为这不是受支持的选项、我使用了 no RTOS BSP。 当我尝试阻止 RPMessage_recv 时、TCP/IP 消息停止工作。 我怀疑它可能在某种程度上正在饥饿或以其他方式阻止 IP 堆栈,所以我尝试传递 SystemP_NO_WAIT 而不是 SystemP_WAIT_FOREVERVE (在返回超时时时,我执行 ThreadX 睡眠调用)。 这可以使 IP 堆栈运行、但调用不断产生以下错误:

错误:RPMessage_recv:371:[IPC RPMSG]@由于无效的端点 Q!!

我可以尝试切换到使用回叫而不是阻塞呼叫、但这会给我带来两个问题。

1.不应该在控制台中发出错误消息时发送垃圾邮件?

2.是否有一种机制来定义使用 ThreadX 的无 RTOS 系统函数调用、而不是似乎使用无 RTOS 选项的时钟轮询机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您能否说明您使用的是哪个 MCU+SDK 版本?

    您使用哪种引导流程? 是 SBL 还是 SPL?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK MCU 9_01_00_41。 我正在使用 NULL SBL 并退出调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    Unknown 说:
    1. 是否不应该超时发送带有错误消息的控制台垃圾邮件?

     当使用 SystemP_NO_WAIT 调用 IPC RPMessage_recv () API 时,不会等待端点的状态成功,并返回超时值的状态。 API 中有一个条件检查、如果 API 返回非成功值、则打印上述消息。

    请参阅以下内容。

    status = RPMessage_getEndPtMsg(obj, &pMsg, timeout);
    if((status == SystemP_SUCCESS) && (pMsg != NULL))
    {
        //success do processing
    }
    else
    {
        //failure print error logs
    }

    Unknown 说:
    2. 是否有机制定义使用 ThreadX 而不是无 RTOS 选项似乎使用的时钟轮询机制?[/QUOT]

    TI 未在 当前的 MCU+SDK 产品中正式支持 ThreadX。 您能说明一下您在寻找哪个具体的函数调用吗?

    您可以参考 SDK 中提供的 FreeRTOS 代码来处理上述用例、并将其移植到 ThreadX。 TI 不支持有关 ThreadX 的问题。

    此致、

    Tushar