This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:AM6422 wl1837 sdhci1

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440058/am6422-am6422-wl1837-sdhci1

器件型号:AM6422
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具与软件:

您好、

目前、我们使用 AM6422开发自己的产品、并在 Linux 环境中使用 SDK8.06.00.42版本。 我们需要使用 MMC1接口连接到 wl1837模块、并使用 wl1837的 wifi 功能。 参考 SK 器件树对其进行修改后、无法使用 ifconfig 识别 WLAN。 您能提供一些找到问题的指示吗? 我修改的器件树如下、从我开始使用 SD 卡开始、我在使用 SD 卡后开始调试 WiFi、以固化系统到 emmc0电子磁盘。 现在无法识别网络 WiFi。

wlan_en: regulator-2 {
		/* output of SN74AVC4T245RSVR */
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "wlan_en";
		regulator-min-microvolt = <1800000>;
		regulator-max-microvolt = <1800000>;
		enable-active-high;
		pinctrl-0 = <&main_wlan_en_pins_default>;
		pinctrl-names = "default";
//		vin-supply = <&com8_ls_en>;
		gpio = <&main_gpio0 31 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	};	
main_wlan_en_pins_default: main-wlan-en-pins-default {
		pinctrl-single,pins = <
			AM64X_IOPAD(0x007c, PIN_OUTPUT_PULLUP, 7) /* (R17) GPIO0_31 */
		>;
	};
main_wlan_pins_default: main-wlan-pins-default {
		pinctrl-single,pins = <
			AM64X_IOPAD(0x00a0, PIN_INPUT, 7) /* (N16) GPIO0_39 */
		>;
	};
&sdhci1 {
	status = "okay";
	vmmc-supply = <&wlan_en>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&main_mmc1_pins_default>;
	bus-width = <4>;
	non-removable;
	cap-power-off-card;
	keep-power-in-suspend;
	ti,driver-strength-ohm = <50>;

	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
	wlcore: wlcore@2 {
		compatible = "ti,wl1837";
		reg = <2>;
		pinctrl-0 = <&main_wlan_pins_default>;
		pinctrl-names = "default";
		interrupt-parent = <&main_gpio0>;
		interrupts = <39 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
	};
//	/* SD/MMC */ 
//	pinctrl-names = "default";
//	bus-width = <4>;
//	pinctrl-0 = <&main_mmc1_pins_default>;
//	ti,driver-strength-ohm = <50>;
//	disable-wp;  
//	no-1-8-v;    
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布 此场景的内核启动日志?  您能在内核启动过程中确认 WLAN_EN 已连接并正在切换吗? 您能否提供 WL_EN、SDIO_CLK、SDIO_CMD 和 WLAN_IRQ 的逻辑分析仪捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关问题的任何进度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我们目前使用 wl1837作为 AP 通信模式。 我们想确认、wl1837可以与 AP 同时支持多少个站点连接、以及在稳定连接下可支持的最大数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软 AP 最多可支持10个互联 STA