工具与软件:
您好!
我们将使用虚拟 DP 软件狗进行硬件测试、但它不能与 AM69 DisplayPort 配合使用。 物理 DP 监视器工作正常。
在调查 DP 驱动器后、我们发现检测到了软件狗(可以看到 HPD 调试消息)。 但是、驱动程序无法从加密狗中读取 DPCD。 当驱动程序请求 DPCD 时、它将期望6字节响应、但软件狗仅提供5字节。 驱动程序会将此解释为失败并显示消息"Failed to read DPCD addr 0"(无法读取 DPCD 地址0)。 我已从驱动程序中附加了一些调试日志。
您知道这种行为的原因吗? AM69 DisplayPort 能否使用虚拟 DP 软件狗运行? 如果没有、您能解释原因吗?
谢谢!
日志:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/dp_5F00_drm_5F00_cdns_5F00_mhdp_5F00_driver_5F00_dbg_5F00_logs.txt
此致、
S ã o Paulo Gonçalves í João