工具与软件:
bin 有6个月前告诉我(在 v 9.1)
"SK-AM64B J7端口仅适用于 USB 主机、这也是官方支持的器件。
不过、在 Linux 中将 J7端口用于 USB 器件模式(USB2.0)在技术上微不足道"
有人可以告诉我 AM64x Academy 或 Linux SDK 内核编译指令、以便我可以应用 k3-am642-sk.dts 更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jim、您好!
要使 USB 端口在器件模式下工作、请在 k3-am642-sk.dts 的 usb0节点中将 devicetree" dr_mode"属性更改为"peripheral"。 请参阅
若要编译内核、请参阅下面的链接。