This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:具有 PRU_ICSS 的 UART 仿真

Guru**** 2486005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443327/processor-sdk-am335x-uart-emulation-with-pru_icss

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components / PRU-ICSS / Linux_Drivers / pru-sw-uart.html
从 Processor SDK Linux v6.1开始、AM335x 通过 PRU-ICSS GPIO 引脚支持多达6个额外的 UART。 UART 功能在 PRU 固件中实现。
我想在裸机 AM335x 项目中使用 PRU 对 UART 进行仿真。 如何获取这些 PRU 固件文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    该主题帖的主题专家本周(美国假期)不在办公室、下周我们将再次光临、因此我们无法在此处提供即时回复。 感谢您的耐心。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    [报价 userid="632613" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443327/processor-sdk-am335x-uart-emulation-with-pru_icss ]我想在裸机 AM335x 项目中用 PRU 模拟 UART。 如何获取这些 PRU 固件文件?[/QUOT]

    SDK 9.1 (内核6.1)不再支持基于 PRU 固件的 UART。