This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:从何处获取已知问题的详细信息

Guru**** 2486015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444459/processor-sdk-am62x-where-to-get-details-for-known-issues

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

您好!

可以从何处获得有关 SDK 问题的更多信息。   发行说明中有显示记录 ID 的问题跟踪器。 每个项目的含义的描述不清楚。 我 还想知道问题将在何时得到解决(如果有的话)。

例如:

LCPD-38660

AM62*:CAN:mcu_mcan0回归

什么都没说。 哪种回归? 我们不能使用 mcan0吗?  

JHi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是最新的 SDK 10.00.07.04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表 onlt 表示报告的错误。 应修复的确切版本未知。

    但是、您上面提到的错误是必须针对10.1版本进行修复。

    如果您想使用10.0版本的 MCU_MCAN0、则需要在10.0版本之上应用以下补丁、以避免任何问题。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1416913/am623-open-mcu_canx-result-crash-in-sdk10

    此致、
    Aparna

    e2e.ti.com/.../7571.AM62x_2D00_mcu_2D00_mcan_2D00_fix_2D00_merged.patch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他的密码错误消息又如何?  请您详细说明一下这些含义。 或者我真的需要问我感兴趣的每一个项目吗? 您还可以向讨论错误的表添加链接。

    JHi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些错误将在内部门户中讨论、不会直接提供。

    您可以分享您感兴趣的错误列表。 我将返回提供更多信息。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能像其他公司一样在 bug 卡车司机页面上提供更多有关它们的信息、这对您来说工作会更少吗? 或者至少使描述更有意义。

    我感兴趣的列表:

    • LCPD-38525
    • LCPD-38370
    • LCPD-38097 -引导失败、这是否意味着它根本无法引导、或者?
    • LCPD-37934
    • LCPD-37064
    • LCPD-36812、LCPD-28138 - RTC 完全无法工作?
    • LCPD-36805
    • LCPD-36803
    • LCPD-36457
    • LCPD-36320
    • LCPD-34912
    • LCPD-34059.
    • LCPD-32931.
    • LCPD-32706
    • LCPD-32351
    • LCPD-29877、 LCPD-29876、 LCPD-29875仅测试有故障或是否有其他问题?
    • LCPD-29873
    • LCPD-28514
    • LCPD-28104

    他们中有许多人说测试不起作用。  该描述并未说明是仅测试还是外设/功能完全不起作用。 第二个问题是、如果这些错误仅影响开发板、或者它们都是一般性问题。

    JHi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了写什么:

    此外、还应了解是否存在任何解决问题的方法。 您还可以将其链接到问题跟踪器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、对于最新的10.1版本、计划发布 JIRA ID 和信息。 发布日期为12月28日。 你能等到那时吗?

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以等到那时。