This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:DMA 2D 传输缓冲区从 CMA (A72)到 L2 DSP

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445553/j784s4xevm-dma-2d-transfer-buffer-from-cma-a72-to-l2-dsp

器件型号:J784S4XEVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我想将2D 缓冲区从 CMA A72传输到 DSP 或 L2 DSP、我该怎么做?
我是否需要使用 IPC 将信息从 A72发送到 MCU 并让 MCU 开始 DMA 传输到 L2 DSP?

谢谢!

BRS

Ninh Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninh:

    Linux 应用领域中没有 DMA 支持、因此是的、您需要通过 IPC 将此请求发送到 R5F 或 C7x 内核之一来执行复制。

    此致、

    Brijesh