This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:qtwebengine:未处理故障:对齐异常

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445202/processor-sdk-am335x-qtwebengine-unhandled-fault-alignment-exception

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

您好!

我尝试使用 AM335x SOC 在定制硬件上运行 qtwebengine。
我已经使用 Yocto 完成了构建(https://git.ti.com/cgit/arago-project/oe-layersetup/tree)。
我能够使用 eglfs 后端成功运行 qt5示例、例如"cinematicExperience"。
当我尝试运行"qtwebengine"示例时、我在控制台中遇到"Alignment trap:Not handling instruction f9400adf at []"错误。
应用程序崩溃、出现以下错误。

错误:
Mesa:info:loaded libpvr_dri_support.so
用户禁用沙盒。
总线错误(已转储内核)

dmesg:
[ 224.435741]对齐陷阱:未处理[]处的 f9400adf 指令
[224.515590]8<--剪切这里--
[ 224.519340]未处理故障:0xa1cb74ec 处的对齐异常(0x801)
[ 224.602780][a1cb74ec]* PgD=b0060831
[ 296.621878]对齐陷阱:未处理[]处的 f9400adf 指令
[296.6694747]8<--剪切这里--
[ 296.691217]未处理的故障:0xa16294ec 处的对齐异常(0x801)
[ 296.71257][a16294ec]* PgD=b03ba831.

在寻求支持、这里有人能帮我吗?

谢谢。此致、
Bharathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不支持 QtWebengine,它不是 我们测试过的。

    此致、
    Krunal