This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352BZCZ60R 程序下载异常;

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439452/am3352-am3352bzcz60r-program-download-exception

器件型号:AM3352

工具与软件:

AM3352BZCZ60R 的软件是否已升级? 目前、已生产4975件、有44件有缺陷。 缺陷现象是程序不能烧坏,在外观检查中没有损坏或其他缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您遇到的 AM3352问题。 请详细说明。

    AM3352BZCZ60R 软件是否已升级?

    您在谈论什么软件?

    Unknown 说:
    故障现象是程序无法烧录

    烧什么? 在哪里刻录? 您是否尝试将软件刷写到 AM3352电路板上的 NAND 或 eMMC 闪存中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如芯片版本或内部固件版本、或者您是否有任何其他建议来检查下载失败问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但我仍然不明白下载失败是什么。 请提供详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制作映像引导盘--将映像文件复制到引导盘--将产品连接到串行端口调试工具+插入 SD 卡引导盘--打开产品电源、输入相应的命令烧录映像--成功将弹出相应的打印信息、否则失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    打开产品电源、输入相应的命令刻录图像--成功将弹出相应的打印信息、否则失败。

    请提供串行控制台日志以显示刻录过程和故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品无法刻录过程并且未打印串行端口信息、因此我们无法提供日志记录。 请检查我们是否可以分析它。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 然后、请描述烧录过程、使用的工具以及用于显示故障的任何信息/屏幕截图。