This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:以太网驱动程序 CPSW2G、错误:TI_sci_msg_xfer (289):ACK 上的 sciclient 服务调用失败(当我使用 dhclient 命令时)。

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445197/tda4ve-q1-ethernet-driver-cpsw2g-error-ti_sci_msg_xfer-289-sciclient-service-call-failed-on-ack-when-i-use-dhclient-command

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

大家好、专家:

版本信息

RTOS:ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_00_00_05

QNX: j721s2_10_00_00_04

当尝试激活以太网并分配地址时、会发生错误、错误信息如下:

错误:TI_sci_msg_xfer (289):ACK 上的 sciclient 服务调用失败

所有日志:

是否有方法可以解决此问题或查找有关此问题的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在运行 CPSW 的 QNX/RTOS/MCAL 驱动程序?

    此致、
    Sudheer