请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A3-Q1 工具与软件:
尊敬的 Expert:
我的客户想要 使用 RSA 4K 验证软件升级包(而不是安全启动、他们想要用于升级软件的整个二进制文件的真实性)、但客户找不到用于验证的 API、您能帮助检查此情况吗?
BR、
Biao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我的客户想要 使用 RSA 4K 验证软件升级包(而不是安全启动、他们想要用于升级软件的整个二进制文件的真实性)、但客户找不到用于验证的 API、您能帮助检查此情况吗?
BR、
Biao
您好、客户可以使用编程的密钥对数据进行签名、并使用以下 TISCI API 进行身份验证。