This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM62X:M4F 安全启动

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444663/am620-q1-am62x-m4f-secure-boot

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好!

我在 MCU+SDK 中遇到了 SBL 引导、它支持安全引导。

我的问题是位于 完全安全的器件(HS-SE)的 AM62X 平台中、是否可以使用具有完全完整性验证的 M4F 内核? 此外、还可以使用与未使用 M4F 内核相同的完整性验证来完全启动至 Linux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [quote userid="622881" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444663/am620-q1-am62x-m4f-secure-boot 我的问题是 AM62X 平台中针对 完全安全的器件(HS-SE)、是否可以使用具有完全完整性验证的 M4F 内核? 此外、还可使用与未使用 M4F 内核相同的完整性验证来完全启动至 Linux。[/QUOT]

    在 HSSE 器件上启动之前、首先对每个内核的映像进行完全验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant,

    太棒了!

    您能告诉我任何描述 M4F 映像身份验证过程的文档/链接吗?

    谢谢!

    Kanishk.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅以下指南:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/10_00_00_14/exports/docs/api_guide_am62x/SECURE_BOOT.html