This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:如何为 VPP Keywriter 应用获取 OTP LDO 使能引脚编号

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443325/am623-how-to-derive-the-vpp-ldo-enable-pin-number-for-the-otp-keywritter-app

器件型号:AM623

工具与软件:

当我们为定制电路板构建 OTP Keywriter 时,如何派生 VPP LDO 使能引脚,我有 GPIO 的详细信息,它将用于启用1.8V 如文档中所述

如何这个4U 派生在下面的行 ,你可以给我们一些有关这个的信息.

/*在 AM62X SK 上启用 VPP LDO */#define EFUSE_VPP_PIN (4U)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认的`keywriter_setVpp`函数适用于 TI EVM 的原理图。 如果使用定制板、则必须根据 VPP 使能的原理图设计修改功能。

    如果您使用 GPIO 来控制 VPP、可以查看以下主题:

    e2e.ti.com/.../5127460

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 GPIO 来控制 VPP、 OTP Keywriter 将负责下图中提到的编程序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用 GPIO 来控制 VPP、 OTP Keywriter 将负责下图中提到的编程顺序吗?

    如前所述、您必须根据 VPP 使能序列修改`keywriter_setVpp`函数。 其他一切都在 Keywriter 中实现。