This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何获取 OTP Keywriter 附加包?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442908/tda4vh-q1-how-to-obtain-the-otp-keywriter-add-on-package

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

TDA4VH

SDK 0900 Linux+FreeRTOS

电路板上

我们要调试安全启动、首先我们要通过 Keywriter 将 GP 板转换为 HS 板。

但是、我们从 Keywriter 的文档中知道、需要"otp keywriter 附加包"、我们如何获取它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    Unknown 说:
    但是、我们从 Keywriter 的文档中知道需要"otp keywriter add-on package"、如何获得它

    是的、正确。 KeyWriter 应用是 RTOS SDK 中 PDK 的一部分、可在以下文件夹中找到: /pdk_j784s4_10_00_00_27/packages/ti/boot/keywriter。

    此 KeyWriter 应用的构建需要 KeyWriter 二进制和"OTP Keywriter 插件包"中的 TI Public FEK (未公开提供)。

    请联系您对应的现场应用工程师以申请对此的访问权限。 该操作必须通过电子邮件完成。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们得到了"otp keywriter 附加包"。  接下来、我们需要生成证书、但我们不知道如何使用 gen_keywr_cert.sh

    gen_keywr_cert.sh 的帮助信息中、我们看到了两种生成证书的方法。 这两者之间的区别是什么以及我们应该使用哪一个。

    此外、是否需要通过运行"./gen_keywr_cert.sh -h"来生成密钥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    gen_keywr_cert.sh 的帮助信息中、我们看到了两种生成证书的方法。 两者之间的区别是什么以及我们应该使用哪一个。

    您在这里谈论的是哪两个选项? gen_keywr_cert.sh 是一个 shell 脚本、可根据提供的参数执行许多不同的操作。 请澄清。

    此外、是否需要通过运行"./ gen_keywr_cert.sh -h"来生成密钥?

    这是 help 命令选项。 您的意思是 "../gen_keywr_cert.sh -g"选项吗?

    这只是一个帮助实用程序、用于生成一些与 KeyWriter 一起使用的示例/参考密钥。 实际的生产密钥通常位于 HSM 服务器上、您必须在 HSM 服务器上为 KeyWriter 生成证书

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您在这里谈论的是哪两个选项?

    在 gen_keywr_cert.sh 中的用法示例中、有两种方法可以生成证书。 我们不了解两者之间的区别、以及我们应该使用哪一个进行测试会更好

    您的意思是 "./ gen_keywr_cert.sh -g"选项吗?

    实际的生产密钥通常位于您的 HSM 服务器上

    真正的关键是它是由我们自己生成的、对吧? 您指的 HSM 服务器 是 DMSC 还是 tifs.bin、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    目前、我们 通过 DFU 模式运行 keywriter_img_j784s4_release.tiimage、但 R5的串行端口和 M3的串行端口没有任何输出、可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    MCU UART 输出包含版本信息的日志、但 M3 UART 仍然没有任何输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    [报价 userid="533595" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442908/tda4vh-q1-how-to-obtain-the-otp-keywriter-add-on-package/5537245 #5537245"]

    MCU UART 输出包含版本信息的日志、但 M3 UART 仍然没有任何输出

    [报价]

    您是否已下载 Keywriter 软件包? 如果不是、请就相同问题联系您当地的 FAE。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangyao、

    在 gen_keywr_cert.sh 中的用法示例中、有两种方法可以生成证书。 我们不了解两者之间的区别、我们应该使用哪一个进行测试更好

    这只是两个示例、您的用法可能会有所不同。 请参阅  4.17.   有关更多详细信息、请参阅 TI-SCI 文档的 PDK 文档和密钥编写器一节。

    第一个示例将对 SMPK、SMEK、BMPK 和 BMEK 密钥进行编程、但由于缺少 KEYREV 和 KEYCNT、因此不会将器件转换为 HS-SE。  

    第二个示例是一个更加详尽的例子、但是  --SR-bcfg 16 --SR-sbl16 --SR-sysfw 16都是假值、所以不要按原样使用这个值。 不过、这会将 HS-SDK 转换为 HS-SE 器件、但由于假值、您将无法使用 TI FS 二进制文件进行引导。

    我建议您首先选择一个最简单的方法、即 在尝试获取 KeyWriter 的正常设置时仅对 MSV 电子保险丝进行编程。

    ./gen_keywr_cert.sh --msv 0xC0FFE  -t ti_fek_public.pem

    KeyWriter 支持多通配置、可逐步对密钥进行编程、并在对 KEYREV 和 KEYCNT 电子保险丝进行编程时将器件转换为 HS-SE。 看一下中的脚本 / /packages/ti/boot/keywriter/scripts/generate_test_binaries.sh 文件中找到。

    实际密钥意味着它是由我们自己生成的、对吗? 您所指的 HSM 服务器 是 DMSC 还是 tifs.bin、对吗?[/QUOT]

    实际密钥-是的、无论您的生产密钥是什么。 HSM 服务器是指安全服务器、即存储私钥的位置以及用于签名二进制文件的内容。 它不是 DMSC 或 TIFS.bin。

    PDK 中的此脚本是开发环境脚本。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangyao、

    MCU UART 输出包含版本信息的日志、但 M3 UART 仍然没有任何输出

    这主要是由于 KeyWriter 二进制文件未集成到 KeyWriter 应用中。 请确保使用 KeyWriter 二进制文件正确构建 KeyWriter 应用程序。  

    检查  /packages/ti/boot/keywriter/tifs_bin/j784s4/ti-fs-keywriter.bin 是正确的文件、并且   keywriter/SNC/j784s4/ soc 文件夹中生成的 tifs_keywriter.h  不为零。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在我们可以正常运行 keywriter_img、但仍然存在一些错误

    如果我们以这种方式生成证书、 Keywriter 将报告"Debug Response: 0x10000"

    ./ gen_keywr_cert.sh -s keys/smpk.pem --smek keys/smek.key -t ti_fek_pub.pem -a keys/aes256.key

    如果我们以这种方式生成证书、 Keywriter 将报告"Debug Response: 0x800"

    ./ gen_keywr_cert.sh -s keys/smpk.pem --smek keys/smek.key -b keys/bmpk.pem --bmek keys/bmek.key -t ti_fek_pub.pem -a keys/aes256.key

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangyao、

    您是否能够按照 suman 之前的建议编写 MSV 值?

    [报价 userid="35368" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442908/tda4vh-q1-how-to-obtain-the-otp-keywriter-add-on-package/5538791 #5538791"]

    我建议您首先选择一个最简单的方法、即 在尝试获取 KeyWriter 的正常设置时仅对 MSV 电子保险丝进行编程。

    ./gen_keywr_cert.sh --msv 0xC0FFE  -t ti_fek_public.pem

    [报价]

    您的定制电路板中的 VPP 是否与 EVM 相同?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已成功将 HS-SE FS 器件转换为 HS-SE、同时尝试引导器件。 我们发现、在 uboot 器件树 k3-j784s4-binman.dtsi 中将所有 keyfile 字段修改为我们自己的密钥后、我们编译了 tiboot3-j784s4-evm.bin tispl.bin u-boot.img、使用 DFU 引导功能可以正常引导至 uboot。

    引导日志如下所示

    [2024-11-29 16:40:19]  U-Boot SPL 2023.04-tda4vhdv (Jul 13 2023 - 05:36:12 +0000)
    [2024-11-29 16:40:19]  SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.0.6--v09.00.06 (Kool Koala)')
    [2024-11-29 16:40:19]  SPL initial stack usage: 13424 bytes
    [2024-11-29 16:40:19]  Trying to boot from DFU
    [2024-11-29 16:40:19]  ######DOWNLOAD ... OK
    [2024-11-29 16:40:23]  Ctrl+C to exit ...
    [2024-11-29 16:40:23]  alloc space exhausted
    [2024-11-29 16:40:23]  Could not get FIT buffer of 1526312 bytes
    [2024-11-29 16:40:23]  check CONFIG_SYS_SPL_MALLOC_SIZE
    [2024-11-29 16:40:23]  Authentication passed
    [2024-11-29 16:40:23]  Authentication passed
    [2024-11-29 16:40:23]  Authentication passed
    [2024-11-29 16:40:23]  Authentication passed
    [2024-11-29 16:40:23]  Authentication passed
    [2024-11-29 16:40:23]  Loading Environment from nowhere... OK
    [2024-11-29 16:40:23]  init_env from device 18 not supported!
    [2024-11-29 16:40:23]  Starting ATF on ARM64 core...
    [2024-11-29 16:40:23]  
    [2024-11-29 16:40:23]  NOTICE:  BL31: v2.8(release):v2.8-226-g2fcd408bb3-dirty
    [2024-11-29 16:40:23]  NOTICE:  BL31: Built : 00:42:57, Jan 13 2023
    [2024-11-29 16:40:23]  I/TC: 
    [2024-11-29 16:40:23]  I/TC: OP-TEE version: 3.20.0 (gcc version 11.3.0 (GCC)) #1 Fri Jan 20 15:42:54 UTC 2023 aarch64
    [2024-11-29 16:40:23]  I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    [2024-11-29 16:40:23]  I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    [2024-11-29 16:40:23]  I/TC: Primary CPU initializing
    [2024-11-29 16:40:23]  I/TC: SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.0.6--v09.00.06 (Kool Koala)')
    [2024-11-29 16:40:23]  I/TC: HUK Initialized
    [2024-11-29 16:40:23]  I/TC: Activated SA2UL device
    [2024-11-29 16:40:23]  I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    [2024-11-29 16:40:23]  I/TC: SA2UL TRNG initialized
    [2024-11-29 16:40:23]  I/TC: SA2UL Drivers initialized
    [2024-11-29 16:40:23]  I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
    [2024-11-29 16:40:23]  
    [2024-11-29 16:40:23]  U-Boot SPL 2023.04-tda4vhdv (Jul 13 2023 - 05:36:12 +0000)
    [2024-11-29 16:40:23]  SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.0.6--v09.00.06 (Kool Koala)')
    [2024-11-29 16:40:23]  Trying to boot from DFU
    [2024-11-29 16:40:23]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Unable to get USB2 phy (ret -61)
    [2024-11-29 16:40:23]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Unable to get USB3 phy (ret -22)
    [2024-11-29 16:40:23]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: DRD version v1 (ID: 0004024e, rev: 00000200)
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep0 support:  
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep1out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep2out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep3out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep4out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep5out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep6out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep7out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep8out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep9out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep10out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep11out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep12out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep13out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep14out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep15out support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep1in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep2in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep3in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep4in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep5in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep6in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep7in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep8in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep9in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep10in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep11in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep12in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep13in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep14in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  cdns-usb3-peripheral usb@6000000: Initialized  ep15in support: BULK, INT ISO
    [2024-11-29 16:40:24]  ####DOWNLOAD ... OK
    [2024-11-29 16:40:27]  Ctrl+C to exit ...
    [2024-11-29 16:40:27]  Authentication passed
    [2024-11-29 16:40:28]  Authentication passed
    [2024-11-29 16:40:28]  
    [2024-11-29 16:40:29]  
    [2024-11-29 16:40:29]  U-Boot 2023.04-tda4vhdv (Jul 13 2023 - 05:36:12 +0000)
    [2024-11-29 16:40:29]  
    [2024-11-29 16:40:29]  SoC:   J784S4 SR1.0 HS-SE
    [2024-11-29 16:40:29]  Model: Texas Instruments J784S4 EVM
    [2024-11-29 16:40:29]  DRAM:  32 GiB
    [2024-11-29 16:40:29]  idle-statesCore:  82 devices, 29 uclasses, devicetree: separate
    [2024-11-29 16:40:29]  Flash: 0 Bytes
    [2024-11-29 16:40:29]  MMC:   mmc@4f80000: 0, mmc@4fb0000: 1
    [2024-11-29 16:40:29]  Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
    [2024-11-29 16:40:29]  
    [2024-11-29 16:40:29]  In:    serial@2880000
    [2024-11-29 16:40:29]  Out:   serial@2880000
    [2024-11-29 16:40:29]  Err:   serial@2880000
    [2024-11-29 16:40:29]  Hit any key to stop autoboot:  2  1  0 
    [2024-11-29 16:40:31]  Unknown command '' - try 'help'
    [2024-11-29 16:40:31]  ** No partition table - mmc 0 **
    [2024-11-29 16:40:31]  k3_r5f_rproc r5f@41000000: Core 1 is already in use. No rproc commands work
    [2024-11-29 16:40:31]  k3_r5f_rproc r5f@41400000: Core 2 is already in use. No rproc commands work
    [2024-11-29 16:40:31]  ** No partition table - mmc 0 **
    [2024-11-29 16:40:31]  Couldn't find partition mmc 0:2
    [2024-11-29 16:40:31]  Can't set block device
    [2024-11-29 16:40:31]  ** No partition table - mmc 0 **
    [2024-11-29 16:40:31]  Couldn't find partition mmc 0:2
    [2024-11-29 16:40:31]  Can't set block device
    [2024-11-29 16:40:31]  name_overlays_fit= conf-ti_k3-j784s4-evm-virt-mac-client.dtbo conf-ti_k3-j784s4-vision-apps.dtbo
    [2024-11-29 16:40:31]  name_fit_config=conf-ti_k3-j784s4-evm.dtb
    [2024-11-29 16:40:31]  Wrong Image Format for bootm command
    [2024-11-29 16:40:31]  ERROR: can't get kernel image!
    [2024-11-29 16:40:31]  switch to partitions #0, OK
    [2024-11-29 16:40:31]  mmc0(part 0) is current device
    [2024-11-29 16:40:31]  ** No partition table - mmc 0 **
    [2024-11-29 16:40:31]  Couldn't find partition mmc 0:1
    [2024-11-29 16:40:31]  switch to partitions #0, OK
    [2024-11-29 16:40:31]  mmc0(part 0) is current device
    [2024-11-29 16:40:31]  ** No partition table - mmc 0 **
    [2024-11-29 16:40:31]  Couldn't find partition mmc 0:1
    [2024-11-29 16:40:31]  starting USB...
    [2024-11-29 16:40:31]  No working controllers found
    [2024-11-29 16:40:31]  USB is stopped. Please issue 'usb start' first.

    我想知道我们对 uboot 的修改是否正确、而且我们的 Linux 使用 fimage 格式。 我们应该如何配置密钥以签署限定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangyao、

    该线程与 keywriter 相关,原始问题已被回答。 请针对上述问题提出新问题、这将有助于简化该主题。

    感谢您的理解。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我提出了一个新问题、您可以通过下面的链接访问

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445392/tda4vh-q1-how-to-sign-an-image-such-as-tiboot3-tispl-atf-optee-uboot-spl-uboot-fitimage-linux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当然会跟进新主题并关闭该主题。

    此致
    Diwakar