This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:为 OTA 选择两种类型的 SBL 负载

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444327/am620-q1-select-between-two-types-of-sbl-loads-for-ota

器件型号:AM620-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM620

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在使用 AM620、并考虑拥有两个 R5F 核心映像用于 OTA 支持。
在将 OSPI NAND 闪存的 R5F 内核映像复制到 DDR 时、我们考虑使用两个 SBL 切换 OSPI NAND 闪存的 R5F 内核映像的地址。

q1.是否可以使用两个 SBL (读取地址0 = 0x000000、读取地址1 = 0x400000)切换 OSPI NAND 闪存的 R5F 内核映像的地址?
以下线程说明、引导参数表的备份地址是主引导加载程序的冗余引导映像、在主引导偏移(0x0)损坏时使用。 e2e.ti.com/.../processor-sdk-am62x-does-am62x-support-redundant-u-boot-images-in-spi-nor-flash

Q2.如果可以使用上述方法、我认为切换 A/B 的索引是 OSPI 引导参数表的读取索引、但是否正确?

问题3。 我知道 ROM 代码已写入公共 ROM、但是否可以使用应用程序重写此 ROM? 具体来说、我想切换读取索引。

问题4。 如何在 CCS 上设置 OSPI 引导参数表? 如果您能向我显示设置屏幕会很有帮助。 (使用的 NAND 闪存为 W35N01JWTBAG)

该过程的详细信息如下所述。
1.使用 BOOTMODE 引脚[15:0](OSPI 闪存)选择主引导器件
2.在 ROM 代码的 OSPI 引导参数表中选择 SBL A/B 地址(在读取索引中的0/1之间切换)
3.将在引导顺序中选择的 SBL 加载到 DDR 中
4.设置要在 SBL 中加载的 R5F 内核映像文件的地址(为 SBL A/B 设置不同的地址)
5.将在引导序列中选择的 R5F 内核映像文件加载到 DDR

此致、
棒极了 h