This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:TMS320VC5416调试探针

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444004/tms320vc5416-tms320vc5416-debug-probe

器件型号:TMS320VC5416

工具与软件:

大家好!

我有关于 TMS320VC5416的调试探针的问题:

 TMDSEMU560V2STM-U 调试探针| TI.com 可用于  TMS320VC5416?  

在选项卡 "描述和特性"中 写入:

但是、在选项卡 支持的产品中 写入:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam:  

    我将您的问题转发给我们的专家、以寻求进一步的帮助。 由于感恩节假期即将来临,回复可能会延迟。

    此致、

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nam、

    您可以将 XDS100 (不是110)调试探针与 C54x 器件一起使用。  Blackhawk 包含一个:

    https://www.blackhawk-dsp.com/products/jtag-emulators/usb100v2d

    请注意、您还需要使用较早版本的 CCS。  我认为5.5是支持 C54x 器件的最后一个版本: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/5.5.0.00077

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    感谢您的答复、

    我在 Blackhawk USB100v2 支持 TMS320C54x 的数据表中看到

    不过、我的器件很好  TMS320VC5416 .  两者之间的区别是什么 TMS320VC5416 TMS320C54x

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nam、

    C54x 是 CPU 架构。  这也适用于 TMS320VC5416。  我不记得为什么决定这样做以及一些其他器件使用 VC 而不是 C。 还有 LC 器件。  请注意、这些器件非常旧(~25年)。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我明白了。 我先结束该主题。

    谢谢你。