This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:无法通过以太网作为备用引导模式进行引导。 后续

Guru**** 2483335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437353/sk-am64b-cannot-boot-via-ethernet-as-backup-boot-mode-follow-up

器件型号:SK-AM64B

工具与软件:

是否有关于相关主题的新闻?
e2e.ti.com/.../5447656

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、我们的专家除了休息几天之外还来出差、因此请预计她的回复会延迟。

    同时、我查看了之前的 E2E 链接、我们正在处理提交的错误。 让我在内部查看它的状态、然后再给您回看。

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    我已解锁另一个 E2E 主题、并对该原始主题进行了更新。 让我们继续讨论原来的主题。

    -道林