This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:未使用引脚的连接-- V19

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446194/tda4vm-q1-connections-for-unused-pins-----v19

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

在旧版本的数据表(SPRSP36J–2019年2月–2021年8月修订)中、如果未使用 V19、则对其没有特定要求、因此客户让其 NC。 但是在最新的数据表(SPRSP36K–2021年9月–2024年4月修订)中、V19需要下拉、请帮助确认该更改、我已让客户遵循最新的数据表、我仍希望得到您的双重确认。

最新数据表:

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    是、此数据表更改适用于 VMON_IR_VEXT (V19)和 VMON_ER_VSYS (M26)引脚。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    这只是为了澄清 VMON_IR (V19)。  我们一般建议连接到有效的外部电源或下拉至地。  但是、如果该引脚为 NC、则不会出现任何可靠性/功能问题(因为内部拉电阻器接地)。  

    根据引脚恰好悬空到的电压电平... 如果 UV 在软件中意外启用 OV/OV 功能、您可能会看到虚假中断。  如果 UV 未在软件中启用 OV/OV、则不会出现任何错误行为。

    (这与 VMON_ER 不同...、如果保留为 NC、则节点将真正悬空。  由于可靠性问题、该引脚应下拉至接地)

    此致、

    Kyle