请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A3 工具与软件:
您好!
我将 IMX219用于摄像头应用。
我面临的问题是、
在晚上 IR LED 亮起的情况下,流向我提供的图像具有相当低的对比度。
我想使用 ISP 来增强对比度和亮度。 怎么做?
我已经看到 ISP 的 GLBCE 元素,但它只能在 WDR 图像上工作。
我的视频流是10位3280x2464分辨率。
如何使用 ISP 增强10位流的对比度和亮度?
注:由于我使用的是 IR、因此我不关心颜色。